欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第45讲 冲压机与模具的关系(三)冲压机的公称压力

  • 2023.01.05 15:58:18
  • 米思米
  • 1713

在冲压加工中应用最广泛的曲柄压力机采用公称压力(加压能力)作为表示冲压机能力的指标之一。公称压力是指冲压机能够安全地产生的最大压力。曲柄压力机,如【表1】所示,所产生的压力随滑块的行程位置而发生变化。因此,公称压力表示在下死点以上的规定位置处时的压力。在【表1】示例中,表示在距下死点以上5mm位置可得到980KN(980千牛=100Ton)的压力。

第45讲 冲压机与模具的关系(三)冲压机的公称压力

大家经常认为冲压机在加压力作用时也可保持刚性、不会发生变形,实际上即便是在公称压力的允许范围内,如【图1】所示,冲压机的床身结构和垫板也会产生弹性变化。公称压力用于保证即使床身结构等存在变形、只要负载在公称压力之内即可保证安全。

第45讲 冲压机与模具的关系(三)冲压机的公称压力

公称压力所说的加压,如【图1】所示,是以负载均匀作用于垫板面积的规定区域为前提的。即使是在公称压力的允许范围内,力量集中作用于狭窄范围内也是不好的。

从模具寿命的角度来看,采用最大压力来进行加工时,受到冲压机床身结构和垫板的变形的影响,会缩短模具寿命。当考虑模具寿命时,需要采用相对于公称压力有一定富余的形式来进行加工。通常认为采用公称压力的6070%左右的压力进行加工,有利于延长模具寿命。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities